本产品使用了TMS320F2808芯片,想要大部分代码在FLASH中运行,关键的几个c函数在RAM中运行以提高速度。关键代码如下。
main.c文件中相关代码如下:
/* These are defined by the linker (see F2808.cmd) */
extern Uint16 RamfuncsLoadStart;
extern Uint16 RamfuncsLoadEnd;
extern Uint16 RamfuncsRunStart;
void main(void)
{
..........
MemCopy(&RamfuncsLoadStart, &RamfuncsLoadEnd, &RamfuncsRunStart); // Copy time critical code and Flash setup code to RAM
InitFlash(); // Call Flash Initialization to setup flash waitstates,This function must reside in RAM
GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO2 = 1; // GPIO2=1
rfft(x,256); // 25.6ms;
GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO2 =1; // GPIO2=0
}
RealFFT.c文件中相关代码如下
#pragma CODE_SECTION(rfft, "ramfuncs"); // 去掉此行,测量到函数rfft的执行时间不变,为25.6ms
void rfft(float x,int n)
{
......
}
f2808.cmd文件中相关代码:
SECTIONS
{
/* Allocate program areas: */
.cinit : > FLASHA PAGE = 0
.pinit : > FLASHA, PAGE = 0
.text : > FLASHA PAGE = 0
codestart : > BEGIN PAGE = 0
ramfuncs : LOAD = FLASHD,
RUN = RAML0,
LOAD_START(_RamfuncsLoadStart),
LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd),
RUN_START(_RamfuncsRunStart),
PAGE = 0
......
请帮忙分析代码,是否rfft函数真的在RAM中执行?
有没有简单的方法知道某个c函数是在RAM中运行还是在FLASH中运行?