This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320LF2407,SCI 模式具备什么样的硬件条件才可以进行读写?(即有哪些引脚必须连接啥?)

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

TMS320LF2407,SCI 模式具备什么样的硬件条件才可以进行读写?(即有哪些引脚必须连接啥?)

1)芯片必须是完好的

2)MP/MC 必须置低 (LF2407 的 118 脚)

3)SPISIMO 必须置低 (LF2407 的 30 脚)

4)VCC

5)XRSn 必须置高 (LF2407 的 133 脚)

6)SCITXD

7)SCIRXD

8) BOOT-EN/XF 必须置低 (LF2407 的 121 脚)

9)XTAL1 接晶振 (LF2407 的 123 脚)

10)XTAL2 接晶振 (LF2407 的 124 脚)

问题:

11)PDPINTA 必须置高? (LF2407 的 7 脚)

12) IOPC1 必须置高? (LF2407 的 119 脚)

13) XINT1 必须置高? (LF2407 的 23 脚)

14) READY 必须置高? (LF2407 的 120 脚)

15) READY 必须置高? (LF2407 的 120 脚)

16) PDPINTB 必须置高? (LF2407 的 137 脚)

17) VCCP 必须置高或低? (LF2407 的 58 脚)

18) IOPC0 必须置高或低? (LF2407 的 19 脚)