This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

询问 电力载波应用工程师 Jones Chen 邮箱

我是四方华能电网控制有限公司 我们公司最近想做电力线载波方面开发 想想象您咨询下相关内容。请问 您是在北京么?怎么联系您? TMDS电力线载波通信 (PLC)KIT-V3 C2000TM电力线调制解调器开发套件里面有没有动态中继 或者自动中继功能。联系方式 dianqigongcheng163@163.com

  • 您不是刚给我打过电话么?呵呵

     

    PLCV3 EVM的购买链接在下面这个网页中:

    http://www.deyisupport.com/question_answer/f/56/t/5945.aspx

  • jones chen我需要您的帮助,我们公司最近购买了一套TMDSPLCKIT_V3电力载波套件,准备开发电力载波的产品,但是开发套件拿到手后测试却遇到了一些问题。具体的问题是:套件出厂是预烧录了G3的通信软件,经过测试G3的通信协议是可以在国内的电网正常通信。我想换PRIME的协议测试一下,烧录了U盘附带的PRIME_DDK_PackageV7910软件包里的prime_7.9.1.0.out文件后一直无法连接到PLC开发板,Zero Configuraion GUI一直提示没有找到PLC,现在就有两个问题了,一是我手上的开发软件包PRIME_DDK_PackageV7910里的prime_7.9.1.0.out我无法测试通信质量,二是G3的通信质量可以,但是开发套件没有附带G3的开发软件包,可能是国内的网络原因,找了一个月也没有找到相关的软件包,我需要怎么解决PLC测试问题和如何获得能在TMDSPLCKIT_V3开发套件上正常测试的G3和PRIME通信协议的软件包,希望能得到您的帮助,我的邮箱是122487393@qq.com,谢谢。