This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于转速计算及一阶低通滤波器截止频率的设计



如上图所示,是我目前调试的永磁同步电机的转速采集及描绘曲线路径系统简图

电机:永磁同步电机

额定转速::RPM,即18度/秒

速度检测:24位绝对式光栅。转速计算间隔1mS,因此转速分辨率0.021度/秒。转速计算没有像SPEED_FR中那样利用电角度计算,考虑速度是位置的微分,因此用转子机械位置计算转速。

控制方式:FOC

我要控制转速的误差在0.05度/秒以内

为了达到这个目的,我将微分后的软件一阶低通滤波器截止频率设置的很低,0.4Hz,将速度环PI控制器比例系数调的比较大。速度反馈通道加入一阶低通滤波器,使引入了一个极点,导致系统滞后,超调量变大甚至震荡。通过加大速度环PI控制器比例系数,加快系统响应,减小超调或避免震荡。目前得到了如下控制结果:

问题1.一阶低通滤波后的速度信号既是速度环PI控制器的反馈输入信号,也是CCS描绘曲线的数据源,由于滤波深度较大,会不会滤掉电机本体存在的真实抖动,即绘制的曲线失真。

问题2.滤波器截止频率是不是已将远远低于速度环控制带宽,这样的设计是不是不合理

问题3.这样的解释是否合理

“速度反馈通道加入一阶低通滤波器,使引入了一个极点,导致系统滞后,超调量变大甚至震荡。通过加大速度环PI控制器比例系数,加快系统响应,减小超调或避免震荡。”

  • 疑问4. 滤波之后的信号应该会有一些衰减吧 我设定6度每秒 从CCS绘制的曲线看 抖动在0.02度每秒 按理说 电机转动一周 应该是比较准的60秒 但是用秒表卡了一下时间 电机转动一周的时间大约58秒 也就是6.2度每秒 所以我猜测滤波以后的信号有衰减 实际上是6.2度每秒的速度在运行 滤波衰减后给控制器反馈端的是6度每秒 因此CCS界面绘图看起来的对的 用过SPEED_FR库函数的遇到过这个现象嘛