我在使用F28377D的CLA1的时候,关于CLA任务函数的地址,总是有警告
代码如下:
Cla1Regs.MVECT1 = (uint16_t)&Cla1Task1;
Cla1Regs.MVECT2 = (uint16_t)&Cla1Task2;
Cla1Regs.MVECT3 = (uint16_t)&Cla1Task3;
Cla1Regs.MVECT4 = (uint16_t)&Cla1Task4;
Cla1Regs.MVECT5 = (uint16_t)&Cla1Task5;
Cla1Regs.MVECT6 = (uint16_t)&Cla1Task6;
Cla1Regs.MVECT7 = (uint16_t)&Cla1Task7;
Cla1Regs.MVECT8 = (uint16_t)&Cla1Task8;
警告如下:
#770-D conversion from pointer to smaller integer
我在使用官方例程的时候,没有这样的警告。程序是可以正常运行的。
这个是哪里没有设置的原因吗?