TI的工程师,您好!我现在遇到了一个这样的问题,调试了很久不知道如何解决,希望得到工程师的帮助!
1.我用的控制芯片是28335,例程用的是HVPM_Sensorless_2833x,然后硬件部分是我自己做的,同时我也是按照ti给的手册递增调试的;
2.首先我完成了例程level1-level5的建立,完成的矢量双闭环效果很好;
3.当我在level6建立时总会在由开环到无位置切换的时候,总是切换失败,当切换到无位置的一瞬间,电机会突然停转(堵转),电流急剧上升:
4.在遇到3这个问题的时候,手册上说逐渐增加直流侧电压以获得适当的直流母线电压,在电机速度接近于基准速度时切换至速度环路,但是我尝试了很多次,还是不行;
5.同时,我尝试了更改速度,以及滑膜的参数,但是还是会出现堵转的情况;
我想请问一下TI的工程师有没有什么解决办法,或者是否遇到过类似的情况,期待您的回复!!!
HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1