在AD采样的时候,为什么一个针脚pin安排了四次采样,是为了求平均数吗?
#define IL1_ADC_MODULE 1
#define IL1_ADC_PIN 2
#define IL1_CMPSS_NO 1
#define IL1_ADC_TRIG_SOURCE ADC_TRIG_SOURCE
#define IL1_ACQPS_SYS_CLKS 50
#define IL1_ADC_SOC1 0x10
#define IL1_ADC_READ1 AdcaResultRegs.ADCRESULT0
#define IL1_ADC_SOC2 0x16
#define IL1_ADC_READ2 AdcaResultRegs.ADCRESULT3
#define IL1_ADC_SOC3 0x1C
#define IL1_ADC_READ3 AdcaResultRegs.ADCRESULT6
#define IL1_ADC_SOC4 0x22
#define IL1_ADC_READ4 AdcaResultRegs.ADCRESULT9
iL1Meas = (((float32)(IL1_ADC_READ1+IL1_ADC_READ2+IL1_ADC_READ3+IL1_ADC_READ4))*ADC_PU_SCALE_FACTOR*0.25 - iL1MeasOffset )*2.0;