您好,设计控制器的芯片为28335,在做实验的时候不能连接仿真器,我想在实验运行过程中存储电压电流数据,实验结束再连接仿真器在CCS上读取,可以不用模拟eeprom、flash api的方法实现吗?
或者用内部flash模拟eeprom的方法,我想问一下,在存储数据的时候耗时是多久?因为需要在运行过程中的时刻进行存储,我在判断会不会影响10kHz中断控制的正常运行?
非常期待得到您的回复,感激不尽!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,设计控制器的芯片为28335,在做实验的时候不能连接仿真器,我想在实验运行过程中存储电压电流数据,实验结束再连接仿真器在CCS上读取,可以不用模拟eeprom、flash api的方法实现吗?
或者用内部flash模拟eeprom的方法,我想问一下,在存储数据的时候耗时是多久?因为需要在运行过程中的时刻进行存储,我在判断会不会影响10kHz中断控制的正常运行?
非常期待得到您的回复,感激不尽!
“我想再进一步问您一下,实验完成之后不断电连接仿真器,然后进行什么样的操作能够读取到实验时运行的数据呢?
因为我要是再烧写一遍程序的话是不是存储的数据就没有了?”
ERIC:
你断开连接的时候,在debug界面不要点击那个红色的终止按钮,而且电机那个connect target的按钮。当重新连接仿真器的时候,只要再点击一次connect target的按钮后,就可以连接上芯片,这时候直接通过view 》memory , 输入变量的地址,就可以直接看到变量的数据。
或者也可以load > load sysmbol 然后看expression 中的变量数组也可以。