Lab 10e – Flying Start的主要方法就是“zero reference torque current is set and speed PI output is disabled when Flying Start works”,不太理解为什么给定目标电流为0就能够让电机停下来,这个时候不是没有电磁转矩吗(因为给定电流为0、id=0且iq=0,转矩应该也为0才对)?
如果电机处于正、反转(比如风机逆风、顺风)时,Lab 10e – Flying Start的方法是否能够凑效?为什么?