This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
2018 TI 十月工业应用研讨会
金秋十月,聚焦工业。德州仪器将在北京,上海,深圳三地举办工业应用研讨会。
届时会覆盖多个工业应用领域,涵盖多个工业应用话题,热门产品,最新技术。
全天候的培训以及近距离的交流,为您的工业设计提供全套解决方案,加快您的产品上市进程。
部分主要研讨会主题涉及:电机驱动,毫米波雷达传感器,工业电池管理,便携式医疗,故障指示器,智能电子锁等。
名额有限,速速点击报名按钮,前 30 位报名者将在现场获得礼上礼!
日期 | 地点 | 地址 |
10 月 18 号 | 上海 | 上海浦东喜来登由由大酒店 2 楼宴会 C 厅 (上海市浦东新区浦建路 38 号) |
10 月 23 号 | 北京 | 北京红杉假日酒店 A 座二层帝王宴会厅 (北京市海淀区双清路 89 号) |
10 月 30 号 | 深圳 | 深圳朗廷酒店 24 楼星愿厅 (深圳市福田区深南大道 7888 号) |
本人研究方向是工控自动化,感兴趣的是工业电池管理参考设计,通过查阅过参考设计后,首先了解到该设计应用的是TIDA-01093,它具有以下几种功能:
通过这些功能,再结合日常所研究的UPS供电系统,个人觉得完全可以将TIDA-01093应用到供电系统中,使之更加智能化,既节省成本,又提高效率及安全性,可靠性。
读研的时候,研究方向是电气传动与控制,主要是三相异步电机的直接转矩控制,采用的是TMS320F2808,所以对TI的DSP也是情有独钟。
无论是工作还是学习的电脑,都会安装controlsuite,里边集成的资料库和参考工具包很全面,当前研究的热门都能找到相应的资料,而且是开源的,非常适用于学习和二次开发。在controlsuite中我主要关注和学习的是电机控制和光伏逆变器,虽然学电机控制但是毕业后从事的光伏行业,这也是我深爱TI产品的原因之一。
对于此次TI工业技术研讨会,很关注的是电机控制方面,主要电机的精准控制,优化的电机控制算法很想了解;然后就是,电机控制与能源利用相结合,提高电能利用率,降低电机控制器中的开关电源损耗;电机控制中的位置检测反馈环;以及电机保护与故障诊断想进行深入的了解。
虽然没有从事电机控制行业的工作,但是一直在业余时间学习电机控制方面的知识,对电机控制一直比较感兴趣,希望有朝一日能在电机控制领域工作。
由于上海站的研讨会时间是周四,工作日不便于到现场倾听专家学者的讲座,祝愿会议圆满召开!
德州仪器是世界上非常著名的半导体厂家,在模拟,数字,mcu,dsp,arm,无线等领域占有很大的市场份额!在这里谈谈自己的两点体会:
其一,电机驱动应用,德州仪器c2000电机驱动控制在国内拥有大量客户,c2000功能强大,稳定可靠,从f2812,f28335到现在的双核f28379,硬件资源非常丰富,在工业电机控制,机器人,无人机,电动车,平衡车等行业应用越来越多,受到用户的好评和青睐。
其二,智能电子锁应用,随着物联网应用在智能家居领域越来越广泛,低功耗 ,安全,易操作的门锁控制系统非常受到客户欢迎!该系统主要使用德州仪器cc26系列蓝牙芯片,可以安全,方便和用户手机连接操作,同时使用德州仪器最新一代的铁电msp430fr2系列mcu,低功耗,带有电容触摸控制,非常适合人机界面操作!
我们公司有做门禁的,也做过电子智能锁,最常见的应用就是共享单车上的车锁了。
这些车锁的功耗要比较低的,还要支持BLE与物联网的通讯方式,而TI的这些参考设计也是很符合这些需求的。
有一个是采用MSP430FR2633设计的CapTIvate电子锁,还支持超低功耗电容式触控面板,这种设计可以做成很美观的产品。而功率也很低,对于电池应用是很好的参考设计,而且TI提供了完整的设计,有原理图与PCB。
采用低功耗蓝牙和电容式触控技术的门禁控制面板参考设计中,使用 SimpleLink™ MSP432™ 软件开发套件 (SDK) 以及 SimpleLink MSP432™ MCU、SimpleLink Bluetooth® 低耗能 CC2650 网络处理器和采用 CapTIvate™ 技术的 MSP430FR2633 MCU,可以通过手机进行控制。电池的使用时间更长。
有一些电子锁中也是有电机的,这时,就可以使用TI的 用于具有内置库和智能环路架构的 ERM 和 LRA 触觉驱动器DRV2605L进行设计了。
毫米波是一种比较新的技术了,是目录才进行了解与学习的,TI的学习教程也是很不错的,对毫米波进行了比较细的讲解,也有一些视频是可以看的。而且有《毫米波基础知识》(白皮书)的PDF文件可以下载的。毫米波可用于检测物体并提供物体的距离、速度和角度信息。这是一项非接触式技术,工作频谱范围为 30GHz 至 300GHz。
TI有两种毫米波传感器,分别是用于汽车的 AWR 毫米波传感器和用于工业、无人机和医疗应用的 IWR 毫米波传感器。
还有一个比较形象的图表进行了说明:
这些主题都不错,TI在工业方面都很优异,推广的很积极,技术支持也好,话题故障指示器方案非常感兴趣,目前国网需求量很大,需要成本很低的一体化片子解决方案,期待TI的方案,目前共享单车的普及,也期待TI的智能电子锁,需要低功耗,可靠性。
点开查看了TI十月工业应用研讨会的主题资料,我有一个大胆的想法。。。
这次展示的资料:电机驱动,毫米波雷达传感器,工业电池管理,便携式医疗,故障指示器,智能电子锁。这就是智能电动车的解决方案啊!!!
电机驱动不用讲了,轮子,智能后视镜之类的都需要电机。
毫米波雷达传感器是智能驾驶中的很重要的避障一环。
工业电池管理,电动车的动力基础就是电池。因此电池管理非常重要。
便携式医疗,当你坐在电动车里面的时候,自动测量乘坐人的血压,体重,血氧,心跳等参数,简直完美~
故障指示器,电源是电动车的动力基础,FPI可以自检测问题所在,提高系统的安全性能
智能电子锁,方便用户开车,锁车!
哈哈哈 不知道是不是我想太多还是真的可行,未来的技术趋势在不断地进行实现和转化。
而TI丰富的方案,会不断地给我灵感和支持,当然这些方案在其他工业领域也都是性价比较高的方案,非常值得借鉴!
TI的无刷电机驱动方案在电动工具领域用的比较多。方案简洁,抗干扰和可靠性强。而且还提供应用方案供参考。不过TI在高压电机驱动的应用方案比较少(针对家电类的300V无刷电机),希望TI能多点这些的方案!
最近开始关注电机驱动,TI还是一贯的值得期待,希望借助TI的各种平台尽快的熟悉并深入了解电机驱动的各项知识。