This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【北上深三城联动】2018 TI 十月工业应用研讨会

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430G2553, LM5107, ADS1263, BQ76930, TIDA-01093, TMS320F2808, CONTROLSUITE, MSP430FR5728, MSP430FR2633, CC2650, DRV2605L

2018 TI 十月工业应用研讨会

金秋十月,聚焦工业。德州仪器将在北京,上海,深圳三地举办工业应用研讨会。

届时会覆盖多个工业应用领域,涵盖多个工业应用话题,热门产品,最新技术。

全天候的培训以及近距离的交流,为您的工业设计提供全套解决方案,加快您的产品上市进程。

部分主要研讨会主题涉及:电机驱动毫米波雷达传感器工业电池管理便携式医疗故障指示器智能电子锁等。

名额有限,速速点击报名按钮,前 30 位报名者将在现场获得礼上礼!

立即报名

日期 地点 地址
10 月 18 号 上海 上海浦东喜来登由由大酒店 2 楼宴会 C 厅
(上海市浦东新区浦建路 38 号)
10 月 23 号 北京 北京红杉假日酒店 A 座二层帝王宴会厅
(北京市海淀区双清路 89 号)
10 月 30 号 深圳 深圳朗廷酒店 24 楼星愿厅
(深圳市福田区深南大道 7888 号)
  • 无线智能锁将打破传统锁行业,使生活变得更加方便。TI在电子智能锁方面设计资料比较专业,参考方案设计可以帮助用户减少开发时间,尤其是对钥匙和门禁控制的安全管理方面有独到的加密方式。结合低功耗设计,触控、接近感应、音频通知等具有时代标志的技术,TI给楼宇自动化行业带来了全新的智能时代!
  • 大家好,目前物联网应用广泛,智能家居不断兴起,智能锁也是异军突起,极大的方便了家居设备的控制,但目前智能锁设备存在一个致命的安全问题,就是在某些干扰条件下会出现异常开锁,麻烦提供下相关的解决方案

  • TI 说实话在电机控制和电池充电管理上做的确实很好,我们公司也用了很多TI这方面的芯片,电机驱动电源管理以及普通DCDC芯片都有涉及,电机方面精确控制做的很好,可靠性也不错,效率也很高,持续推荐使用。
  • 我们公司在TI的产品上,电机驱动以及电源管理用的比较多,总体来说性能很好,可靠性很高,出问题很少。
  • 目前对BMS电源管理系统比较感兴趣,未来是新能源行业的热潮,电源的精确检测是非常之关键。同时也希望获得最新的电机驱动相关知识。期待期待。
  • 看了TI这几个主题所涉及的内容,比较感兴趣的是电机驱动和工业电池管理,因为在项目中会使用到这方面的技术和芯片。对于电机驱动,关注有刷和无刷直流电机的方案,TI提供独有的工具、软件和技术支持,能让我们快速的上手和开发,提高研发效率,节约成本,非常不错。对于工业电池管理,考虑到电池应用的成本,保护,控制及电池状态的监控,TI的bq76930这颗芯片非常有特点、性价比高,同时参考原理图和设计指南,足以满足项目设计的需求,非常期待在项目上能够使用这颗芯片。总得来说,TI在工业领域上的产品可靠性高、性能卓越,非常值得拥有。
  • 可惜不在北上深,不能到会参加。  

    bq76930这个方案 比较感兴趣,比较合适工业上的电池应用

  • 资料确实不错啊,对更深入的专业知识需要在找些其它的相关资料来看,比如电子锁中使用SSL/TLS 连接,防止中间人窃密和重放攻击,估计要深入研究得去找相关协议的白皮书了。
  • 工作10多年来陆陆续续的也用了不少TI公司的产品,最近有个项目在使用三相无刷直流电机控制阀门的开关,项目前期找资料时发现TI在电机驱动这块搞的很不错,各种驱动芯片控制不同的电机,类型很全面,有整体的方案,什么直流交流,有刷无刷,步进伺服等各种电机都可以找到一系列驱动芯片。但后来在价格的驱动下找了个国产的芯片,最后实验下来,发现电机的转速太快,这个无刷电机的特点,而且还是外转子的,这样阀门的打开和关闭时间太短了,加上减速齿轮,几秒也就完全关闭打开了,和要求的30S差距很大,目前在准备改版,采用步进电机来完成。

  • TI技术支持、产品方案 越来越多,点个赞 支持一下
  • 学习TI的电机保护和诊断,提供的学习资料有很明确的参考设计框图,信息量丰富,电机的控制方案也毫无保留的提供参考驱动方案,对我们后期的产品设计的漏洞提供了很好的帮助,包括选型驱动不同电机负载的驱动芯片,很提供了参考手册包含数据和应用范围及参考电路图和封装说明等其他参数说明,对我们产品的设计很占优势。

  • TI在便携医疗提供了很多参考性强的方案,从MCU到蓝牙、电源管理,尤其是对体温、血糖、血压、血氧等方面提供了成套的解决方案,给设计提供了便利,这次会议虽然去不了,但是希望在研讨会上能够给医疗领域展示出更多优秀的方案

  • 希望听到TI 研讨会 智能电子锁,
    1.低功耗,ti业界第一的低功耗,
    2.加密技术,ti提供哪些加密技术;
    3.如果快速投入市场,TI提供哪些技术支持;
    4、TI wifi芯片和智能锁芯片是不是集成在一起,如果集成在一起,功耗怎么样,
    很期待TI的研讨会,能够为我未来开发智能电子 锁提供大大的支持。
  • 因为我是做电厂电控检修,所以对电机驱动等技术,比较感兴趣,自从成为TI 的粉丝后,在这个大的半导体电子大家庭,我学到了不少的知识,为我的生活带来了精彩,ti产品不仅从硬件设施上给予了电机控制更为精准的控制,而且从源头上降低了电源和控制的损耗,特别是高度的集成化,便于各大电机的厂商技术更新,这些新技术应用到了工业生产的各行各业,极大地方便了生产过程,为企业带来了红利,谢谢!
  • TI的智能电池锁的方案支持的协议比较多,方便开发和客户使用。低待机和高稳定性,方案不错!
  • 这几个帖子挺不错,找芯片资料比较方便。支持!

  • TI这次为“2018 TI 十月工业应用研讨会”而推出的主题中的参考设计可谓涉及范围广泛、应用领域全面、内容具体详实。这此参考设计为广大的应用设计工程师带来了细致入微的设计体验。在智能电子锁、电机驱动、毫米波雷达传感器、便携式医疗、工业电池管理、故障指示器等一系列主题中,个人最感兴趣的当属电机驱动和智能电子锁两个主题。
    在电机驱动主题中又细分为无刷直流 (BLDC)驱动 、刷式直流电机驱动及步进驱动器。在这三个子系列参考设计中TI给工程师们提供了详实的技术资料及设计方案,工程师们可以非常方便的将其应用于产品设计中,为应用设计带来了事半功倍的效果。
    电子锁的主题更是迎合了物联的应用。在该参考设计中对电源管理、安全管理、能耗控制以及对多个工业标准的支持上都提供了完美的解决方案。个人认为这一参考设计对于在智能小区家庭进户门锁上的应用具有极高的参考价值。
  • TI提供业内首个也是唯一大规模生产的单芯片CMOS毫米波传感器传统汽车雷达系统的局限性众所周知。传统雷达缺乏分辨率,无法区分附近的物体。另外,雷达系统经常发出误报,并且他们永远无法快速处理信息以满足高速应用。然而,汽车专家也认识到雷达技术的优势,特别是他们在各种天气条件下工作的能力。他们相信雷达能够将视觉传感器作为高度自动化车辆中的关键传感技术。人们完全了解雷达系统的优缺点。然后出现问题。雷达技术应该发展到什么方向?Texas Instruments(TI,德州仪器)希望用其标准芯片来回答这个问题。根据以前的麦姆斯报告,TI大约在一年前发布了它的雷达芯片。据说它可以提供“小于5厘米的分辨率,检测范围为几百米,速度可达300公里/小时”。 

  • 提供的学习资料有很明确的参考设计框图,信息量丰富,电机的控制方案也毫无保留的提供参考驱动方案,对我们后期的产品设计的漏洞提供了很好的帮助,包括选型驱动不同电机负载的驱动芯片,很提供了参考手册包含数据和应用范围及参考电路图和封装说明等其他参数说明,对我们产品的设计很占优势。
  • 作为家电产品硬件开发人员,对电机驱动这块非常感兴趣,但是出于成本考虑,希望TI能够推出低成本的方案。
  • 作为家电产品硬件开发人员,对电机驱动这块非常感兴趣,但是出于成本考虑,希望TI能够推出低成本的方案。
  • 针对医疗器械设计,特别是心电信号采集,目前难点大都集中在传感器信号采集,以及采集到的信号处理方法。TI在这一块具有核心优势,其中,TI 的全新 ADS1298 采用 8 个通道的 PGA 以及一个单独的 24 位 Δ-Σ ADC;威尔逊中心终端、功能增强的戈德伯格终端及其放大器,实现了完全标准的 12 导 ECG 集成模拟前端。与分立实施相比,ADS1298 缩减了组件数并降低了高达 95% 的功耗,每通道仅需 1 mW 的功效,同时客户还可获得最高级别的诊断准确度 。

    ECG 机的基本功能包括 ECG 波形显示(通过 LCD 显示屏或印刷纸媒质显示)、心跳律动指示以及通过按钮控制的简单用户界面。越来越多的 ECG 产品要求具备更多的功能,例如通过便携式媒体存储电子病历、无线/有线传输以及在具有触摸功能的大型 LCD 显示屏上显示 2D/3D 图像。

    ECG信号处理挑战:大的直流偏移和多种干扰信号的出现会导致 ECG 信号的测量面临挑战。典型电极的电压最高可达 300mV。干扰信号包含来自电源的 50/60Hz 干扰、病人活动导致的运动伪影、电外科设备、除颤脉冲、起搏器脉冲及其它监控设备等引起的射频干扰。可以借助能消除两输入端 AC 线常见噪声的高输入阻抗仪表放大器 (INA) 抵消一些 50Hz/60Hz 共模干扰。为了进一步消除输电线供电噪声,信号凭借放大器通过右腿被反向并向病人驱回。只需少许微电流甚至更少即可实现显著的 CMR 改进并保持在 UL544 限制之内。此外还会使用 50/60Hz 数字陷波滤波器进一步降低干扰。 在模拟前端和PCB设计方面都需要注意。

  • 目前医疗设备制造商正走向便携医疗电子设备的开发,随着人们对自身健康状况关注的增加,要求更多医疗设备实现易于携带和更低成本、具备先进通信技术以方便在医院之外的其他地方使用,未来医疗设备将会进一步集成无线通信功能,TI提供的多种成熟的无线连接产品及方案可以满足厂家的各种需求。
  • 对电动自行车的方案比较感兴趣,一方面是电动自行车的应用越来越广泛,市场前景一片大好,二来其表现出来的问题也越来越突出,比如充电过程中引发火灾的事件增多,安全性越来越引起大家的关注,甚至相关消防部门已经明确要求电动车充电应在室外,或有人值守. 这也为广大从业者和厂商提出了新的课题, 期待TI这样的行业领军者能提供更安全更高效更经济的解决方案.
  • 随着智能手机的广泛应用,电子锁的应用也日渐普及,但电子锁的安全性问题,也屡屡出问题, 前段时间新闻曝出一种装置几乎可以破解大部分的电子门锁, 虽然电子门锁为大家带来了便利, 但如果其安全性有缺陷,就完全失去了其意义,电子锁的功能已经可以满足客户的需求,如果提供其安全性,是将来大家最关注的问题, 必竟只有安全,科技才有意义.市场才有需求.
  • 任何一个主题,TI都提供了非常全的方案以及对应的资料,对于项目的进度有非常大的帮助。只是没有在北上深,没有机会参加研讨会。
  • 如上的几个话题都非常感兴趣,电机驱动,对于不同电机的驱动芯片都比较感兴趣,TI提供了各种电机驱动解决方案,

    故障指示器方案需要低成本,高可靠性,单芯片方案,TI的方案非常期待,低功耗下如何保证稳定性,ADC集成在MCU

    需要在听听客户的需求、

    智能电子锁需要低功耗,一颗纽扣电池能够达到一年或者数年,这个需要TI更加努力,工程师也非常支持ti,具有业界最低功耗的MSP432,非常想了解一下这款32位cpu。

    非常期待TI的研讨会。

  • 点开链接以后,发现工业电池管理与最近遇到的棘手问题比较相近,最近遇到一个问题就是在自己的工控板上,发现纽扣电池掉电特别快,基本就是10个小时左右吧,电量就不足以维持RTC的工作了,先是改电路,又是做实验的,最后发现是工控板的铜柱接地了,铜柱接到了电源外壳上,将这个问题解决后,就发现电池电量基本消耗非常小了。
  • 这个研讨会比较不错,对多个时下热门应用领域都有所探讨,其中对毫米波雷达传感器比较感兴趣,现阶段的毫米波雷达传感器才开始起步,也开始应用于汽车电子、安防、无人机、智能交通等多个行业中,希望TI能在这方面有所进展!

  • TI的芯片非常值得信赖,我从事多年的开发,TI的芯片是首选,现在TI发服务也越来越好,提供了非常多的现成方案可以供选择,能够大大的缩短,电机驱动这块TI做的非常好,功耗低,效率高,稳定性好,非常不错!!
  • TI通过举办工业应用研讨会来探讨技术发展,工业应用话题,热门产品,最新技术,非常难得的负责人的公司。
    给工程师提供了培训以及近距离的交流,给公司的工业设计提供了全套解决方案,加速了新产品的上市进程。
    对于这点我深有体会。TI的技术支持也是非常的给力。
  • 由于物联网的兴起,电子智能锁不断发展。这些电池供电的锁通常需要 BLE、低于 1GHz、Wi-Fi 连接、交互式 RGBW HMI、音频和感应等功能。学习参考设计可帮助应对这些复杂的设计问题,同时缩短上市时间。

  • 这个活动非常不错,让我了解了工业应用的相关方案和技术内容。特别对智能电子锁的方案感兴趣,里面涉及到无线技术、安全加密、电源能效、电机控制等技术。通过TI介绍的无线智能锁系统框图,同时对每个子系统的实现,相关芯片选型的介绍和分析,逐步过渡到如何让系统稳定性的运行,硬件和软件的实现。这个方案的详细介绍对产品的开发起到了积极作用,缩短了研发周期,并且保证了系统的稳定可靠,非常感谢TI推出这个活动,不但学到了知识,也能在以后的项目中用到TI的技术方案。
  • 毫米波雷达的应用很感兴趣,它不光用在车上,可以更多的用在工业生产领域,ti在这方面也有很成熟的解决方案,缩短了研发周期和产品上市周期。
  • 一直对TI的毫米波雷达传感器比较感兴趣,之前一直弄得24GHz产品,看了TI的77GHz,真的可以简化设计,精度和抗噪也可以提高很多,就是现在价格成本真的是太高了,也没有试用的版本,所以真不是一般企业敢轻易尝试的啊,希望后面能有廉价版出现吧,挺看好这个产品的潜力的

  • 对里面的主题都很感兴趣,无线技术、安全加密、电源能效、电机控制等技术,智能锁,故障指示器。
    电池保护很重要,应用也非常广泛,ti提供整套解决方案,高节数电池 大于15节 系统越来越广泛得用于工业应用。这些应用对成本较为敏感,需要一个简单的解决方案,而且能够同时包含监控、保护和控制功能,甚至是 SOC(充电状态)信息,而不仅仅是基础的独立硬件保护。
    由于物联网的兴起,电子智能锁不断发展。这些电池供电的锁通常需要BLE、低于 1GHz、Wi-Fi 连接、交互式 RGBW HMI、音频和感应等功能。我们的集成电路和参考设计可帮助您应对这些复杂的设计问题,同时缩短上市时间,低功耗稳定性都是一个重要的主题。
    故障指示器对于整个10KV 电网检测是非常重要的,对电网安全非常重要,需要低成本高可靠性的方案,TI给我们答案。
    非常期待参加这次的研讨会。
  • 便携式医疗

    生活水平日渐提高,大家对健康的关注和期待也越来越高,市场上对于医疗设备特别是便携类产品的需求增加.
    TI针对此类应用,推出了全方面的产品系统:
    从传感器,前端信号采集,信号调整,信号放大,AD转换,到小型低功耗有处理器, 到更高效的电源管理系统产品, 以及新型的DLP显示方式等等.
    全系统提供整体解决方案, 不仅仅各部分的性能优越, 更能发挥整体配合的优势, 缩短了产品的开发周期,提高产品的性能,也避免了不同厂商产品带来的兼容和匹配等问题
  • TI早已是电源管理领域的行业翘楚,在低节数低压电池管理方面,TI拥有行业领先的技术和丰富的IC产品线并提供多种解决方案。近年来,TI在高节数电池管理方面也有了越来越多的IC产品,如bq76xxx系列。
    TI参考设计(TIDA-01093)——适用于20S应用的工业电池管理模块——就是以bq76930为核心实现的一个支持高节数(16s到20s)应用,包含监控、保护、控制功能,并能向主机提供各种电池状态信息(电压、电流、温度、SOC)的完整工业电池管理解决方案。这一解决方案涵盖了工业与通信行业标准规格的的48V电源系统以及电压可高达64V的定制电池电源系统,具有很高的性价比和广泛用途。

  • 可以看到这次工业应用的主题很全面,智能电子锁是楼宇自动化,物联网方面;故障指示器是智能电网方面;便携式医疗是医疗电子;毫米波雷达传感器是汽车电子方面;还有电机驱动,涉及工业机器人方面;以及工业上到处可见的电池管理。每个主题都点进去了解一番,一如既往的资料齐全,设计框图、技术文章、器件手册。因为公司主要产品就是智能电网方面的,所以重点看了看故障指示器,可以看到故障指示器的设计重点是模拟采样、低功耗、数据通信。当然离不开算法,如何准确判断配电网的故障。其中在低功耗这块的设计方案MCU还是使用了超低功耗的MSP430,对于故障指示器这种功能比较单一的产品来说,MSP430足够使用。
    其他几个方面,如电子锁、便携式医疗,这些设计也很有意思,电子锁已经慢慢走进千家万户,而便携式医疗则对个人来说比较有价值,可以了解到自己的健康状况。
    希望下次的工业主题还能带来很多有价值的内容。
  • 10月的工业主题很全,内容也很多。我对电子锁和便携式医疗比较感兴趣,有的是和工作息息相关,有的是因为个人兴趣。
    电子锁看似挺简单的东西,涵盖的技术可不少。之前曾做过数字密码锁,单片机、按键、存储器、数码管。现在电子锁是楼宇自动化中很重要的一部分,要求低功耗、电池使用时间长、具有物联网通信能力、感应、人机交互,尤其是安全性要求。在低功耗、蓝牙、ZIGBEE等需求上,TI都有很出色的产品,这次给了几个参考设计,特别是有人机交互感应功能,有采用 CapTIvate 技术的 TI 微控制器的 64 按钮电容式触控面板参考设计,这个对于想在产品上给客户更多体验和惊喜的公司来说有参考价值。
    便携式医疗则是我觉得现代社会对个人健康的关注,使便携式医疗设备有了更大的市场空间,产品包括血糖、血压、呼吸机、温度计、远程保健系统。便携式医疗的重点我觉得是模拟信号的采样与数字化处理了,毕竟人体的各种信号受到很多因素干扰,而且很难测量精确。TI拥有广泛的产品组合,涵盖保健系统的嵌入式处理、模拟/混合信号以及电源管理方面的所有需求,一条龙的产品线。
    看了TI的工业主题下的参考设计和产品内容,对自己还是有些启发的。
  • 在工业应用领域,TI的产品随处可见。这次工业主题有很多内容,都看了下,干货比较多。由于公司最近在做机器人,所以重点看了看电机驱动和工业电池管理。
    工业电池管理方面的内容很适合我们目前的情况,因为机器人是多节电池作为电源进行驱动。多节电池就需要对整个电池组进行运行监测和管理。TI提供的方案包含监控、保护、控制功能,包含 bq76930 的所有独立硬件保护功能,而且为主机器件实现了可靠的通信接口,以读取电池信息。后期考虑加入无线通信单元,可以远程管理,甚至在手机上对电池组的运行进行控制和监视。正如一开始说的,对这种电池组的监测对成本要求很高,好在TI的方案兼顾了成本和功能性需求。
    电机驱动上,此次我们项目里的机器人电机驱动还比较简单,因为机器人的动作、功能比较简单,电机数量也很少。在设计中,对某一个位置的伺服电机的控制略显复杂,这次TI的电机驱动内容中,就重点说了伺服电机和机器人的参考设计,包括了通信、控制、人机交互、位置反馈、功率模块、电源模块、位置传感器等方面。有的功能实现可直接参考这些设计和技术文章。
    在工业设计上,看来可以多看看TI的设计、方案和产品,对自己的应用产品开发有比较大的帮助,会省时省力。
    在此,有个小建议:电池管理TI做的很出色,而且我之前看到过TI有能量收集产品。很多户外的传感器监测节点、包括工业生产、工业产品中都可能用到能量收集方案,结合电池管理,可以做到自取能、低功耗,使产品在空间狭小、外部取电不方面等难点上有更多解决方案。希望下次可以说说能量收集的方案和产品。
  • TI每年的研讨会我都参加,对立面的话题都很感兴趣,
    电机驱动,TI 通过帮助您创建更精确可靠且具有最高电源效率的电机驱动和控制系统设计,来推动您的创新电机控制设计,对于不同种类电机的驱动都有完整的解决方案,非常好,
    便携式医疗,目前医疗设备很火爆,TI提供了模拟和混合信号,电源管理,嵌入式处理器能够满足便携式设备的低功耗,高可靠性的需求。具有工业电池保护,支持 16 节至 20 节电池应用,秉承自 bq76930 的所有独立硬件保护功能,可检测充电器是否插入,可检测负载是否移除,与众不同的隔离式 CAN PHY 可与主机系统进行通信,支持以高达 128k 波特率与外部主机进行 UART 通信,并提供demo进行评估设计,
    故障指示器,在整个配电网络都很常见,用于对整个电网中的接地故障或相间短路故障进行定位。一个由远程安装的有通信功能的 FPI 组成的系统,位于网络的战略位点,为控制室提供关于故障网络区段位置的信息。TI对此提供端到端处理方案,处理器,AD,信号调理,电源,时钟,wifi,让你设计无忧,
    很期待今年的研讨会。
  • 对智能电子锁方案感兴趣。迎合了智能物联网的发展趋势,智能锁是智能家居和智能建筑的重要组成部分。其系统设计需要考虑:
    (1)低功耗。使用清洁能源、提高电池寿命、提高能源效率、降低系统功耗、智能电源管理等。
    (2)无线或远程控制。采用BLE、低于 1GHz、Wi-Fi 连接、NFC、声控和感应等接口,支持 ZigBee®、6LoWPAN 和 ZigBee RF4CE 远程控制应用。
    (3)友好的人机交互界面。TI提高交互式 RGBW HMI。
    (4)安全可靠性。提高测量控制精度,采取冗余设计,智能识别等技术。
  • 学习关于雷达知识的一些总结:

    雷达是一种通过发射电磁波和接收回波,对目标进行探测和测定目标信息的设备。
    原理:由雷达发射机产生的电磁能,经收发开关后传输给天线,再定向辐射于大气中,如果目标位于定向天线波束内,截取一部分电磁能,再将这些截取能量向各方向散射,部分能量进入到雷达接收机。接收机将散射回波信号经信号处理送终端显示
    工作频率:按照雷达的工作原理, 不论发射波的频率如何, 只要是通过辐射电磁能量和利用从目标反射回来的回波, 以便对目标探测和定位, 都属于雷达系统工作的范畴。常用的雷达工作频率范围为220~35 000MHz(220MHz~35GHz), 实际上各类雷达工作的频率在两头都超出了上述范围。 例如天波超视距(OTH)雷达的工作频率为4MHz或5MHz, 而地波超视距的工作频率则低到2MHz。 在频谱的另一端, 毫米波雷达可以工作到94 GHz, 激光(Laser)雷达工作于更高的频率。工作频率不同的雷达在工程实现时差别很大。
    早期任务:测距、探测
    现代任务:获取距离、角度、速度、形状、表面信息特性等。
    雷达观测与目力观测比较(总结):
    优势:
    1、雷达观测距离远。
    2、雷达不受黑夜、烟、雾等因素影响,即不受能见度的限制。
    3、雷达观测能方便和准确的测定目标的距离和方位,确定目标的位置。
    劣势:
    1、雷达显示的目标图像比目力看到的粗略,雷达只能看到目标的大致轮廓,看不到目标的细节和全貌。
    2、雷达通常用来观测背景空旷的孤立目标,如大海中的船、岛屿,空中的飞机等,但从复杂背景中识别目标比较困难。

     

  • 物联网的兴起,电子智能锁不断发展。这些电池供电的锁通常需要 BLE、低于 1GHz、Wi-Fi 连接、交互式 RGBW HMI、音频和感应等功能。Ti平台提供的集成电路和参考设计可帮助设计工程师应对这些复杂的设计问题,同时缩短产品上市时间。
  • 对便携式医疗设备感兴趣,现在的医疗行业流行手持式设备,手持式设备对技术要求很高,需要小型化、精密化,我们公司是做这方面的,一直关注着TI对于这方面的前沿科技的研究,希望TI的方案能够经济而实惠。
  • TI 提供 步进电机驱动的解决方案和参考设计,集成的微步进分度器和精确的相电流控制的步进/方向接口,满足精确的电流、电压和位置反馈感应,以及符合 EMC 标准的隔离式通信接口。学习了!
  • 比较对电池管理系统感兴趣,今天学习的是BQ76930.高节数电池 (>15s) 系统越来越广泛得用于工业应用,这些应用对成本较为敏感,需要一个简单的解决方案,而且能够同时包含监控、保护和控制功能,甚至是 SOC(充电状态)信息,而不仅仅是基础的独立硬件保护。bq76930参考设计为完整的电池组端解决方案提供了平台和独立硬件保护功能,而且为主机器件实现了可靠的通信接口,以读取电池信息。bq769x0 系列的稳健耐用型模拟前端 (AFE) 器件通常用作针对下一代高功率系统(例如,轻型电动车辆、电动工具和不间断电源)的完整电池组监控和保护解决方案的一部分。bq769x0 在设计时充分考虑了低功耗要求,不仅可通过使能/禁用集成电路 (IC) 中的子模块来控制整个芯片的电流消耗,而且还可以利用 SHIP 模式将电池组轻松切换至超低功耗状态。
    纯数字接口,内部模数转换器 (ADC) 测量电池电压、芯片温度和外部热敏电一个单独的、内部 ADC 测量电池组电流(库伦电荷计数器),直接支持多达三个热敏电阻 (103AT)硬件保护特性:放电过流 (OCD)放电短路 (SCD)过压 (OV)欠压 (UV)次级保护器故障检集成电池均衡场效应晶体管 (FET),充电、放电低侧 NCH FET 驱动到主机微控制器的警报中断,2.5V 或 3.3V 输出电压稳压器,无需 EEPROM 编程,高电源电压最大绝对值(高达 108V),简单 I2C兼容接口(循环冗余校验 (CRC) 选项),随机电池连接耐受,轻型电动车辆 (LEV):电动自行车 (eBike),电动踏板车 (eScooter),脚踏电动自行车 (Pedelec) 和踏板辅助自行车电动和园艺工具,后备电池和不间断电源 (UPS) 系统,无线基站后备系统12V,18V,24V,36V 和 48V 电池组。

  • 看了电机驱动,毫米波雷达传感器,工业电池管理,便携式医疗,故障指示器,智能电子锁这几个主题,受益不少。特别是对电机控制感兴趣。TI的电机驱动和控制系统设计方案囊括各种电机类型。实现了更精确控制,更高的可靠性,更高的效率。值得好好学习。
  • 即将从事智能设备这一块,所以对电子智能锁有很大的兴趣。电子智能锁在智能设备中越来越重要,但是对它的要求也越来越高。看了TI的所提供的资料,觉得很好。首先,支持多个行业标准,如 ZigBee®、6LoWPAN 和 ZigBee RF4CE 远程控制应用。这是很重要的一点,它有很好的通用性。然后,能源效率和较长的电池寿命,以及宽工作温度范围。它保证了产品的使用寿命。最后,对钥匙和门禁控制的安全管理。使得产品的安全性很高,符合当前的要求。总的来说,TI的电子智能锁我觉得很不错。