This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28379D调用FlashSectorErase返回Fapi_Error_Fail

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, CONTROLSUITE

概述:

在TMS320F28379D开发板上调试,软件分为固件和应用,固件部分负责下载和引导应用程序,

Flash分配为:固件计划可以使用区域A~D存储,应用计划可以使用区域E~J存储

情况:固件实际使用了区域A。开始的时候,应用程序仅使用区域E,可以正常擦除,写入。最近,应用程序增加,使用区域E和F后,E擦除失败。

问题:为什么应用只使用区域E时,可以擦除成功,而使用区域EF时,擦除区域E会失败?

代码:

if(SectorPositionFind(nAddress, &nSectorLen,&nSectorPos) == 1)
 {
  return Fapi_Error_Fail;
 }
 
 if(((tFwVar.unSectorBit.all >> nSectorPos)&0x0001) == 0)
 {
  nRetVal = FlashSectorErase(nAddress,nSectorLen);  //此处会返回失败
  if(nRetVal == Fapi_Status_Success)
  {
   tFwVar.unSectorBit.all |= (1u<<nSectorPos);
   printf("Sector Pos:%d  \r\n", nSectorPos);
  }
  else
  {
   printf("Failed Sector Pos:%d  \r\n", nSectorPos);
   return nRetVal;
  }
 }

  • “情况:固件实际使用了区域A。开始的时候,应用程序仅使用区域E,可以正常擦除,写入。最近,应用程序增加,使用区域E和F后,E擦除失败。

    问题:为什么应用只使用区域E时,可以擦除成功,而使用区域EF时,擦除区域E会失败?”
    Eric:
    其实你可以先在TI的例程先测试一下,用例程都是可以擦出EF的,你按照例程的擦除函数去做。
    另外有一点要注意的是,注意关掉中断。还有所有的FLASH 操作都要运行在RAM中。
    Flash API library directory path:
    ~\controlSUITE\device_support\F2837xD\<latest_version>\F2837xD_common\lib

    Flash API headers directory path:
    ~\controlSUITE\device_support\F2837xD\<latest_version>\F2837xD_common\include\FlashAPI