在ADC配置时例程中总是将ADC时钟设置为100MHz或是50MHz,此时ADC转换正常
但是其他代码不变,将ADC时钟设置为200MHz时,原本SOC配置的通道失效,所有转换结果都是同一个通道的值,即ADC 时钟为200MHz时通道切换开关没动作
求教配置200MHz ADC时钟如何才能正常运行?
代码如下:
void ConfigureADC(void)
AdcaRegs.ADCCTL2.bit.PRESCALE = 6; //set ADCCLK divider to /4 正常
---->>>>>>
AdcaRegs.ADCCTL2.bit.PRESCALE = 0; //set ADCCLK divider to /1 所有转换结果为同一通道的值