FOC运算中电流采样至关重要,在学习中对电流采样还有几个问题尚待解决:
先看下图:
一看图,大神应该猜到我要问什么了吧!
1、在FOC的Clarke变换中
#define CLARKE_MACRO(v) \
\
v.Alpha = v.As; \
v.Beta = _IQmpy((v.As +_IQmpy2(v.Bs)),_IQ(0.57735026918963)); \
// 1/sqrt(3) = 0.57735026918963
#endif // __CLARKE_H__
参与实际运算的这两个电流实际对应到硬件上,该正为正的时候是电流流入电机还是流出电机。
2、针对上面的两张如的处理方式,对应到软件里是采样值减去偏移值还是偏移值减去采样值
clarke1.As = _IQmpy2(_IQ12toIQ(AdcResult.ADCRESULT1) - offsetA); // Phase A curr.
或者是
clarke1.As = _IQmpy2(offsetA - _IQ12toIQ(AdcResult.ADCRESULT1)); // Phase A curr.
3、之前没有注意上面的说的两个问题。换言之,之所以有上面的两个问题(实际可用看出是同一个问题),也是自己对电机的认识,对算法的认识还
不够,希望论坛里有明白这个问题的大牛解释一下。最好是从原理层面解释一下。
6、如果我采集V和W两相电流,U相根据KCL来虚构,有没有什么风险?
5、对于foc运算中关于电流做软件低通滤波主要在控制上起到什么作用?在软件调试上两个滤波参数一般根据什么去调整滤波系数。
希望大家能不吝赐教,多谢!