This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于使用C2000 DSP的ADC输入信号问题

TI工程师你好!

当我在使用DSP的ADC时如28035的ADC,我清楚输入电压要在0~3.3V之间,目前我的电路采样的电压信号经过运放放大和电压跟随送至ADC。当输入电压为0V时在ADC的引脚上实际测量的电压会有负的几十mV 到 -140mV。这个负电压会对ADC的转换精度造成影响吗?因为这个负电压很小,钳位电路无法起作用。如果有影响的话那应该如何才能克服?谢谢!

  • 你测试引脚电压是 地是ADC管教附近的地吗
    板上有负电压存在吗 没有就不用关心了 可能是测量误差 钳位二极管看看导通压降
    不会几十mv就导通吧
  • 给运放一个合适的偏置参考电压,可以消除负电压。
  • mangui zhang你好!

    板上有负电压,运放是正负电压供电的。-100多mV的话,钳位是不起作用的。我使用的是多通道ADC。如果我一个通道有电池,其他某个ADC通道有这个负电压,会不会对我那个测量电池的通道造成精度的影响?对于ADC输入对负电压的要求一般是多少电压?