dsp28063 连接仿真器运行正常,不连仿真器无法运行,查看复位信号一直在复位约46mS左右复位一次,和没有烧录程序的现象一样,是硬件问题还是上电启动配置问题?哪位大神给点意见,感谢!
刚开始使用的Rc复位,发现此问题后改为MAx809strg复位芯片(复位电压2.93V),上电复位时间约260mS,仍然会有46mS左右一次的复位(是否为看门狗复位?软件工程师说开门狗没有启动)。
晶振为无源20M石英晶振,使用示波器量测晶振震荡情况,若秒格大于20mS量测出来的频率为1-2KHz不正常,若将示波器秒格设定为10mS及以下测出来的频率20MHZ为正常的,这是什么情况?
GPIO34上拉,GPIO37原本悬空未上拉,发现此问题后将GPIO37上拉,但是问题依然没有改变。
用示波器查看未烧录程序的板子现象一样,软件工程师怀疑还是硬件问题,我怀疑有可能是软件配置问题。请各位大神帮忙分析一下可能的问题或者解决的思路。谢谢