This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于28377S高位地址线用IO代替的问题



28377S在外挂有SDRAM后,部分地址被复用为SDRAM的控制线,所以高位用IO口模拟代替,问:是不是所有的IO口都可以模拟用做地址线,比如不用的高位数据线?复用的地址线是不是可以外挂多个存储设备?

  • “28377S在外挂有SDRAM后,部分地址被复用为SDRAM的控制线,所以高位用IO口模拟代替,问:是不是所有的IO口都可以模拟用做地址线,比如不用的高位数据线?复用的地址线是不是可以外挂多个存储设备?”
    Eric:
    用IO口去模拟地址,也是可以的,只不过每次访问要设置IO口的电平,比较麻烦。
    复用地址先是可以带多个存储设备,通过片选CS去区别不同的地址范围。
  • 您好:

           你所谓的设置电平我没有明白呢,都是3.3的电平,为什么要每次都要设置、

  • 我的意思是说,你的IO口如果要去模拟高地址线的地址,那么就在每次访问的时候,需要配置给个IO口的高低电平来实现那些地址。