This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TI FAST算法 采样问题

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

各位朋友:

             最近使用TI 28062F在开发电机驱动器,有以下问题咨询下。

             (1)相电压采样

                       在实际PCB布局时,相电压采样电阻极其不方便,是否可以通过软件算法取消相电压采样?大家有什么方案吗?

            (2)D/Q 轴22电感

                      使用2B例程识别IPM电机,识别出来的电感值都是一样的,那么填到user.h中如何处理呢?

            (3)悬空引脚

                      28062的悬空引脚是否需要上拉电阻,还是直接软件配置为输出即可。

           (4)28062f  基于CAN的bootloader

                      28062f的BootLoader大家是否有方案

                       

  •  (1)相电压采样

                           在实际PCB布局时,相电压采样电阻极其不方便,是否可以通过软件算法取消相电压采样?大家有什么方案吗?

    Eric: InstaSPIN 算法不可以取消相电压采样。

                (2)D/Q 轴22电感

                          使用2B例程识别IPM电机,识别出来的电感值都是一样的,那么填到user.h中如何处理呢?

    ERIC: Ld Lq 填写一样的电感值。

                (3)悬空引脚

                          28062的悬空引脚是否需要上拉电阻,还是直接软件配置为输出即可。

    Eric: 悬空设置为输出即可。

               (4)28062f  基于CAN的bootloader

                          28062f的BootLoader大家是否有方案

    Eric:

     需要自己写,思路可以参考我以前针对别的芯片的bootloader思路。

    还有考虑:C:\ti\controlSUITE\device_support\f2806x\v151\F2806x_examples_ccsv5\f28069_flash_kernel