如题。打算用28377D通过EMIF外接FPGA,CPU1读取FPGA中的数据用来进行实时控制,而用CPU2读取FPGA中其余数据(较多)用来显示,同时控制外部显示器,不知道CPU1和CPU2是否可以设置优先级,完成对EMIF的访问,比如,中断未发生时,CPU2利用EMIF读取数据并显示,CPU1执行控制程序,中断后,CPU2将EMIF访问权交给CPU1用于实时控制,CPU2暂停在停止的地址,之后再继续进行?
不知道可不可以这样设置,manual book中也么有看到/ 求教各位大神!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如题。打算用28377D通过EMIF外接FPGA,CPU1读取FPGA中的数据用来进行实时控制,而用CPU2读取FPGA中其余数据(较多)用来显示,同时控制外部显示器,不知道CPU1和CPU2是否可以设置优先级,完成对EMIF的访问,比如,中断未发生时,CPU2利用EMIF读取数据并显示,CPU1执行控制程序,中断后,CPU2将EMIF访问权交给CPU1用于实时控制,CPU2暂停在停止的地址,之后再继续进行?
不知道可不可以这样设置,manual book中也么有看到/ 求教各位大神!
你好,我用的是异步模式,字节在FPGA内部扩展的假RAM,没有用到FPGA内部的RAM;这个其实不难,就类似DSP读取外部扩展的RAM一样,定义好地址总线和数据总线,然后按照DSP的读写时序搞就好
多谢楼主指导,您是在FPGA内部定义个reg数组,然后根据EMIF的WE和OE信号触发进程,在进程中把EMIF数据线上的值存在reg数组中吗?