This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

想请问一个关于DSPF28377controlCRAD的板载下载的问题

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

我使用的是TI官方的F28377controlCRAD R1.1的测试板,我安装好CCS8.1后,将其和电脑连接,最后在设备管理器会变成这样,能够检测到TI debug probes 但是

检测不都串口。

如果我用手上的另外一块,是F28335的CARD的板就能正常检测到com口。如图:

想请问是问什么,这个问题该如何解决,我已经重装了CCS,依然没有办法解决

  • 我再描述一下问题,F28377的板载下载器只能检测到TI debug probes ,但是检测不到串口,在下载程序时候,显示无法找到下载器,但是我使用F28335的板载下载器没有这个问题。我重装了CCS,依然无法解决这个问题
  • 检测不到com口,就无法下载代码!!!!驱动明明没问题!!!!是CCS版本问题吗,我是CCS8.1
  • 很抱歉没有给您及时回复。建议您使用Uniflash试一下是否能发现,若是不能的话,请您发送错误的截图
  • 我下载了uniflash,然后显示的是链接成功。

    但是我的电脑的设备管理器里面依然看不到com口号,CCS无法下载程序,另外,我已经将CCS更新到了8.3,依然不行。

    感谢你的回复,希望能得到你的解答,已经困扰我很久了

  • 这个串口和debug是基于同一个ftdi芯片实现的 如果能检测到debug就应该能识别到串口
    除非ftdi被配置为了只有debug口 不行用28335板载JTAG看看你的板卡能不能正常使用
  • 感谢你的回复。

    28377的板卡没问题,我在其他电脑上测试过,能够正常下载程序。我的电脑使用28335的板卡也能正常下载程序,但是用28377的板卡,在我的电脑上就是识别不出com口。不知道是驱动问题还是我的系统问题。两者不同的就是28335的下载器版本是XDS100 V1,28377的板载下载器的版本是XDS100 V2。不知道有什么方法可以解决我这个问题

  • 这个是使用uniflash下载的时候的报错