This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28377D选型及供电设计

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

1、依据TI文档的描述,TMS320F28377D芯片如果采用PTP176封装,芯片的接地引脚只能是芯片的散热焊盘(供电回路阻抗大),那同样条件下芯片的供电情况是否会比采用BGA封装的要差?
2、如果采用PTP176封装封装,我能否将TMS320F28377D的双核同时运行在200MHz系统时钟下(带PWN、AD、DA、EMIF)?芯片的供电和散热是否要做特殊处理(供电回路阻抗控制目标和1.2V供电电源需要升高多少)。
3、TMS320F28377D的供电顺序是怎样的,文档中指明VDDIO必须比VDD高,那是否意味着VDDIO必须比VDD先上电?
4、在上电过程中数字端口上不能有其他的电压比VDDIO高0.3V,那是否意味着整个系统中VDDIO必须最先上电(有源晶振、外设输入、输出都要后上电?)。

  • 1.不会 做好足够的回流路径 热焊盘分布到多个层 通过多个过孔连接
    2.要跑到最高主频 内核电压纹波和功率这两点比较重要 还有时钟的稳定度
    3.上电顺序最好是内核先上电 这样可以减少上电瞬间的电流
    4.上电顺序以TI手册中的建议为主
  • TI手册中建议VDDIO必须比VDD高,您一边说内核先上电,一边说以手册为准,而手册的意思不是应该是VDDIO先上电吗,有点晕,麻烦解释一下。
  • 大概看了一下手册中Power Sequencing ,个人认为所有3.3V一起上电

    内核VDD没有特别要求,一般器件都是内核先上电,控制上电顺序的主要原因

    是避免上电瞬间电流过大,微处理器功耗比较小