对应280049芯片
app程序 在头文件定义一个结构体,里面有个变量为u32位 变量 ,编译通过后,程序烧录进去后,能正常运行,但是重新上电后就不能正常运行,程序包括bootloader 和app部分,如果将u32改为u16 编译通过 且重新上电也能正常运行
struct U_LOOP
{
.....
u32 Soft_count;
.....
};
另外cmd文件将
.ebss :> RAMLS5, PAGE = 1
改为:
.ebss :> RAMLS2, PAGE = 0
也能正常运行
RAMLS2和 RAMLS5配置如下:
MEMORY
{
PAGE 0 :
.....
RAMLS2 :origin = 0X009800, length = 0x000800
.....
PAGE 1 :
.....
RAMLS5 :origin = 0X00A800, length = 0x001800
.....
}
请问这是什么原因,有点不太懂,一开始是怀疑全局变量存储空间问题,但是编译通过,且看了Memory Allocation RAM空间也是挺足的?