到手的C2000 launchpad 直接通过miniUSB 供电+烧写
第一flash烧写,失败。报错如下:Error erasing Flash memory
改为烧写RAM,成功。运行后程序卡在:
while(SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.PLLLOCKS != 1) 锁相环等待配置这里。
怀疑是时钟没接,于是将DSP的X1脚对地短路,没用
将板子上晶振接上(12MHz和36pF电容全部接好),依然没用。
说明:程序是肯定没问题的,同在一块28027上运行没问题。
Launchpad板子上开关都是开的状态。
这是什么问题,折腾一个星期了