sprintf ( cCmd, "AT+CWSAP=\"%s\",\"%s\",1,%d\r\n", pSSID, pPassWord, enunPsdMode );
先描述一下问题:这个函数的问题是由于%d引起的,enunPsdMode 是一个枚举变量。因为也不知道sprintf底层怎么跑的,已经看了工程配置,library function assumptions是支持的full。按道理,应该支持所有数据类型的。但实际按上述运行,在执行sprintf时会进入非法中断,illegal interrupt。然后如果我把enunPsdMode 用一个字符串替代,就无问题,并且功能正常,可以支持%s 字符串类型。已经把论坛上sprintf经常出问题的贴看了,其它地方应该都无问题。是不是CCS版本的问题,就像有的版本也不支持memcpy这样的函数。之前在我的CCS7.20版本,sprintf和memcpy函数均正常,但好像在同事6点几的版本,这两个函数就出现了问题。
sprintf ( cCmd, "AT+CWSAP=\"%s\",\"%s\",1,%s\r\n", pSSID, pPassWord, s);