This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28035:如何增加外部記憶

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, CONTROLSUITE

TI的工程師們以及論壇會員們,好


我擁有F28035以及F28335這兩張控制卡。我目前正在使用TMS320F28035控制卡和TMDSHVMTRPFCKIT進行感應電機控制且使用了V/f控制以及FOC這兩個控制方法。因為實驗設定,需要做長時間數據(1小時以上)的收取。


儲存資料的方法是在.c檔編寫程式,並且決定需要儲存的參數以及設定其參數的筆數和取樣時間,而當我在disassembly視窗跑完整體實驗,最後我會利用此視窗的"Save memory"來存取.dat檔的數據。過去我已經試過從.CMD檔更改記憶體分配來增加資料收取筆數,但還是沒辦法解決問題。


目前對於通訊介面不是很熟悉,請問要如何增加外部記憶呢?

謝謝

  • 你好,看了一下F28035不带xintf接口,所以不支持外扩flash功能。如果是为了保存数据的话我有两个建议:
    1、通过外设通讯的方式,将数据存储在其他存储设备上
    2、通过I2C外扩EEPROM方式扩展存储。(此方法可以参考controlSUITE上的官方例程:C:\ti\controlSUITE\device_support\f2803x\v130\DSP2803x_examples_ccsv5\i2c_eeprom)
    另外,你也可以考虑转用F28335芯片,同样支持TMDSHVMTRPFCKIT套件,同时也支持xintf接口外扩flash。
  • 现在的问题是你的硬件板卡上能支持什么样的存储介质 在线调试导出数据也行 就是不稳定
    如果存储介质没有或者存储写带宽不够 只能通过接口输出