你好,目前遇到了一个问题,就是单用28377s烧写程序是没问题的,断电再上电程序会自动从flash运行,但是如果外加DRV8301 boosterpack的话,程序也会显示erase,loading program这些过程,应该也是烧写进去了,但是把电源关了后再开电,程序是没有运行的。我具体的操作是,把之前由usb给mcu供电的JP1和JP2跳线拔掉,实验电源连在boosterpack上,由boosterpack给mcu供电,也就是usb只是起连接电脑,烧写程序的作用。理论上不一样的就是把两个跳线去掉了,mcu是由boosterpack供电的,其他都一样,但是关了电源,再打开电源,程序并没有运行,这是为什么呢?还需要什么别的设置吗?我是想把电机程序烧进去,实现一上电,控制器和驱动板就控制电机运行。