This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Unrecoverable emulation error 有TI C2000 AE出来解决下吗?



http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/tms320c2000_32-bit_real-time_mcus/f/171/t/227620.aspx

外国朋友的原帖

我现在launchpad 也开始这样了。。。

说实话现在对C2000系列的DSP有点绝望,开发了半年,BUG不断,资源也用了不少,到头来现在技术论证我自己都想投反对票

  • 您好,

    您遇到的开发工具的问题,可能的原因有很多。

    1. 本身工具硬件。 XDS100仿真器硬件。
    2. 您安装的IDE的问题。我们推荐您直接用CCS V5.3.
    3. 您的PC的操作系统的问题。USB驱动冲突。

    最好的解决的方法就是现场交换实验。用别人能用的环境和你的对比试验,一点一点定位问题。

    如果您没有别人的环境可参考,请您提供公司信息,我们看能不能派人到您那现场看一下。

  • 具体情况和那位外国朋友基本一致,正常使用一段时间突然报错,而且不可修复

    第一次拿到launchpad的时候,28027还是坏的,会一直卡在锁相环配置里面,

    更换了一片新的28027好用了一段时间。然后现在报Unrecoverable Emulation Error。。。

     

     

  • 其实楼上Victor已经大概说明了几种可能的原因,也建议了如何去查找和解决。

    如果需要现场调试,也可以请提供你的公司信息和地址,由TI安排就近的FAE去看看,最好要能够比较容易地复现出问题。