This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教一个DSP PWM输出的问题



麻烦请教一个问题:买了DSP开发板  2路PWM (PWM1和PWM3) 要错开1/4个周期的话 ,可以采取哪种方式实现?
(我自己试过,周期中断强制拉高、拉低 是可以的   但是强制拉高、拉低 没有死区!)
高有效、低有效的方式可以实现吗?

重载方式应该如何选? 是用周期中断 ,还是 比较中断?  还望指教一二

  • 不太明白楼主想要做什么。一般死区设置,EPWM1A EPWM1B这两个之间是可以通过软件设置死区的。
    可用同步设置,产生epwm1和epwm3,之间的1/4周期。建议楼主去琢磨下PWM的文献。