This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

28377 Flash 模式 如何通过CCS 进行在线 Debug ?



各位大侠,28377D 双核可以通过CCS 进行Flash 模式的Debug 吗?

不一定需要单步运行,通过CCS 可以使得双核在JTAG 连接的情况下实现运行,然后暂停看一些寄存器的值吗?

PS : 我记得以前使用CCS 3.3 调试#28335 的时候是可以实现的,点击运行,DSP 可以运行起来,点击停止,寄存器以及一些全局变量都可以通过Jtag 查看;