各位过来人,你们好,
有没有一种Flash 调试模式,既可以让28377 的两个CPU 运行在Flash 上,同时又可以在JTAG 不断开的情况下,监控一些变量?
我现在CPU1 设置了STANDALONE 模式,看来是必须断开,然后下电再上电;
如果直接把FLASH 烧写后,在JTAG 不断开的情况下,直接点击运行,则始终Pending 在IPCBootCPU2(C1C2_BROM_BOOTMODE_BOOT_FROM_FLASH);
里面的这一句:
// Wait until CPU02 control system boot ROM is ready to receive
// CPU01 to CPU02 INT1 interrupts.
do
{
bootStatus = IPCGetBootStatus() & 0x0000000F;
} while ((bootStatus != C2_BOOTROM_BOOTSTS_SYSTEM_READY));
为何啊?
谢谢各位的关注及其回复;