This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求助:28377D CAN 接收中断进不了;



我有个双核程序在28377  之前都是可以运行CAN 接收行为的,我通过CPU1 关联了CAN 中断程序,可以正常接收的,但在我加了几行代码后,CAN 接收就不正常了,我通过JTAG(我目前运行的是INLINE 模式) 在线查看了CAN 中断使能:

PieCtrlRegs.PIEIER9.bit.INTx5 = 1;

以及时钟使能:

CpuSysRegs.PCLKCR10.bit.CAN_A

也都是对的,还有什么可能的原因呢,我知道我代码里面肯定逻辑有问题,不然不会出现改几行无关代码,就有另一部分代码工作不正常;

谢谢指教!!