This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

F28027 串口接收数据,运行一段时间后就接收不到了!



使用的F28027,最近调试发现 使用串口助手发送请求给CPU,CPU会按照程序的协议返回的,就是我串口助手是能接收到数据的;

但是大概过了十几个小时(不掉电),然后再发送,就收不到数据了;

如果重新上电,就可以;

已经验证了 程序没有死机,没有泡飞;

我定时器中断和主程序都没有死。

谢谢 指点

  • 你好。串口是否使用了FIFO来发送和接收?可能是由于FIFO溢出导致的。接收数据的读取是中断操作还是查询方式,请确认串口中断是否正常。

  • 我现在把SCI的初始化放到主函数了,就是让运行一段时间就初始化下SCI,这样问题就解决了,

    我之前是开机上电初始化SCI,后来就没有了,估计是时间久了,串口的初始化的东西丢失了。

  • 建议找一下原因。由于主程序不会跑飞,可以在主程序中检测SCI的工作状态,一旦发现SCI工作异常后,主程序可以把那个时候的SCI所有寄存器存下来,用于分析引起SCI工作异常的原因。

    不断初始化SCI也许有效,但更像是一种权宜之计。