1,
例程中定义全局变量 采样时间T=0.001/ISR_FREQUENCY; 其中ISR_FREQUENCY是开关频率的话,那么前面0.001是指什么呢?标幺化么?,请问开关频率跟采样时间的关系是怎样的?,另外速度PID调节的时候采样时间乘以了个速度系数即T*SpeedLoopPrescaler,这个事代表速度带宽与电流带宽之间的关系么?要求速度带宽为1/10的电流带宽么?
2.
例程中DAC的模块,使用PWM模块模拟输出的么?但是没有找到那个模块的子程序,请问能给你链接么?谢谢!
3,请教一个AD采样同步性问题,最近遇到过,假如就电机采样来说,采样直流电压,电机电流的同步性问题,以前采样都没有加外部同步电路,只有调理电路,换一个说法就是如果用在整流器上,采样三相电压,电流,要考虑采样同步性问题即电压电流的采样同步性问题,有人建议加外部同步电路,再进入调理电路,我没有理解,请您给我开导下,谢谢!