This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

No source available for ***

大家好,调试28062,CCS5.2.中有时候暂停调试时候经常会出来如下警告: No source available for "LL$$DIV() at 0x3f4faa" No source available for "0x3ff75c" 不知道是什么原因导致的?
  • 是会跳这个警告,依据我的经验这个警告不影响调试和正常使用,可以忽略。

  • 我在用CCS5.4,调试28335时也遇到该警告

    在RAM调试中一切正常

    在改为Release时出现的,编译完成后会在项目文件栏上出现一个新的文件,显示No source available for 。。。查看汇编就是在主函数入口处

    不过程序下载后,似乎工作都正常,还不清楚有何不良后果。

    按常理,器件的CMD应该不会有差异。实在是搞不定。