我是用DRV8301-69M-KIT相关套件(www.ti.com.cn/.../DRV8301-69M-KIT FOC系列 GUI自带的project.out并不能很好的进行电机参数参数辨识,电机只是轻微抖动,电源输出的电流显示也只有0.2A左右。于是我通过阅读InstaSPIN foc和instaSPIN MOTION用户手册及lab手册进行电机参数识别。由于我这个电机是2312s的psms电机,我用到了实验lab02c进行电机ID参数读取。用的是ccsv6平台,只对例程中的user.h进行了适当的参数更改。发现程序运行过程中,电机并没有转动,只是在辨识加速度的时候,电机会抖动。且电源输出电流始终为0.2A。参数识别不成功。