工程师,您好
我尝试根据usb_flash_programmer中f2837xD_fw_upgrade_example.txt 文档介绍,使用USB下载程序至芯片。
我的做法是:
1. 使用XDS110 下载一个向地址0xD00写入0x0C5A的程序至MCU(contents文档中描述这样可以进入USB boot Mode)
2. 重新上电芯片,并链接USB到PC
3. 使用CMD 打开usb_flash_programmer.exe路径,并输入命令 usb_flash_programmer.exe -1
得到未能打开USB的提示, Error enumerating device interface: 0x0103, 并且不能在任务管理器中找到相应的USB设备
我怀疑是芯片的软件或硬件配置的问题,如果您有一些测试的思路,麻烦您告知我,多谢