This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

使用ccs6.0读取matlab产生的.dat文件,读取数据出错。



大家好,本人初学DSP,对CCS操作了解的不多,现在遇到一点问题,希望大家帮助。非常感谢。

本人按照网络教程在matlab中生成一个波形,并按DSP可读取的格式存为.dat文件。

(教程网址:)

matlab程序:

clear all; close all clc; Fs = 150e3; %定义采样率 F1 = 10e3; %定义频率 F2 = 8e3; sample_num = 500; %定义数据点个数 m = 1:sample_num; x = sin(2*pi*F1*m/Fs)+sin(2*pi*F2*m/Fs); %生成原始数据 y = typecast(single(x),'uint32'); %首先将x强制转换成single型,然后再转换成具有相同二进制形式的uint32型 这样做是为了方便dat文件存储 figure; plot(x); title('Matlab生成的原始数据'); fid=fopen('2.dat','wt'); %以写文本的方式打开一个叫input_file的dat文件(如果没有会自行创建一个) fprintf(fid,'1651 1 180000 1 %x\n',length(m)); %输出文件头,文件头必须是dsp所能识别的, %属性分别是固定标识、数据类型(十六进制)、基地址(根据你要存储在DSP什么地址处决定)、数据长度 fprintf(fid,'0x%08x\n',y); %输出y数组,并写到与fid标示符相同的文件 fclose(fid); %关闭fid标示符的文件。

得到的.dat文件如下图:

之后打开CCS6.0,load memory,得到如下数据:

在graph中查看如图:

和最开始生成的数据相差甚远。

请问这个问题该如何解决?希望论坛各位朋友给予帮助。

谢谢。

  • 你好,你的教程地址没有给出。另外,你的graph设置正确吗?有尝试过其他波形的显示吗?
  • 这个是教程网址,我一步一步按照这个来的:

    blog.csdn.net/.../60958304)

    其中的正弦波公式我有试过不同的,但是读入时数据都不对。

    在读入时我打开了一个扩展外部sram和外部flash的程序,点击debug之后在0x180000(外部sram)地址下读入.dat文件的内容,另外这个地址在cmd文件中也有声明。

    #include "DSP2833x_Device.h"     // DSP2833x Headerfile Include File
    #include "DSP2833x_Examples.h"   // DSP2833x Examples Include File
    
    
    void main(void)
    {
    // Step 1. Initialize System Control:
    // PLL, WatchDog, enable Peripheral Clocks
    // This example function is found in the DSP2833x_SysCtrl.c file.
       InitSysCtrl();
    
    // Step 2. Initalize GPIO:
    // This example function is found in the DSP2833x_Gpio.c file and
    // illustrates how to set the GPIO to it's default state.
    // InitGpio();  // Skipped for this example
       InitXintf16Gpio();	//zq
    
    // Step 3. Clear all interrupts and initialize PIE vector table:
    // Disable CPU interrupts
       DINT;
    
    // Initialize the PIE control registers to their default state.
    // The default state is all PIE interrupts disabled and flags
    // are cleared.
    // This function is found in the DSP2833x_PieCtrl.c file.
       InitPieCtrl();
    
    // Disable CPU interrupts and clear all CPU interrupt flags:
       IER = 0x0000;
       IFR = 0x0000;
    
    
    
    	ChipErase();
    	InitExRam(0x0);
    	FlashWrite(0,0,0xFFFF);
    	ClearExRam(0);
    	FlashRead(0,0,0xFFFF);
    	for( ; ;);
    }
    
    #include	"DSP2833X_Device.h"
    
    // Definitions for the SST 39VF400A part
    //#define 	SST_ID                   0x00BF         /* SST Manufacturer's ID code   */
    //#define 	SST_39VF800A             0x2780         /* SST39VF800/SST39VF800A device code */
    #define		TimeOutErr				 1
    #define		VerifyErr				 2
    #define		WriteOK					 0
    #define		EraseErr				 3
    #define		EraseOK					 0			
    #define		SectorSize				 0x800
    #define		BlockSize				 0x8000
    unsigned  	int  *FlashStart = (unsigned  int *)0x100000;//flash的首地址
    unsigned  	int  *ExRamStart = (unsigned  int *)0x180000;//sram的首地址
    
    Uint16	ChipErase(void)
    		{
    			Uint16	Data;
    			Uint32	TimeOut,i;				
    			*(FlashStart + 0x5555) = 0xAAAA;
    			*(FlashStart + 0x2AAA) = 0x5555;
    			*(FlashStart + 0x5555) = 0x8080;
    			*(FlashStart + 0x5555) = 0xAAAA;
    			*(FlashStart + 0x2AAA) = 0x5555;
    			*(FlashStart + 0x5555) = 0x1010;	
    			i = 0;
    			TimeOut = 0;
    			while(i<5)
    				{
    					Data = *(FlashStart +  0x3FFFF);
    					if	(Data == 0xFFFF)	i++;
    					else	i=0;
    					if ( ++TimeOut>0x1000000)	return (TimeOutErr);
    				}
    			for	(i=0;i<0x40000;i++)	
    				{
    					Data = *(FlashStart + i);
    					if (Data !=0xFFFF)	return (EraseErr);
    				}
    			return  (EraseOK);											
    											
    		}
    		
    
    Uint16	FlashWrite(Uint32	RamStart, Uint32   RomStart,  Uint16	Length)
    		{
    			Uint32	i,TimeOut;
    			Uint16	Data1,Data2,j;
    			for	(i=0;i<Length;i++)
    				{
    					*(FlashStart + 0x5555) = 0x00AA;
    					*(FlashStart + 0x2AAA) = 0x0055;
    					*(FlashStart + 0x5555) = 0x00A0;
    					*(FlashStart + RomStart + i) = *(ExRamStart + RamStart + i);
    					TimeOut = 0;
    					j=0;
    					while(j<5)
    						{
    							Data1 = *(FlashStart + RomStart + i);
    							Data2 = *(FlashStart + RomStart + i);							
    							if	(Data1 == Data2)	j++;
    							else	j=0;
    							if ( ++TimeOut>0x1000000)	return (TimeOutErr);
    								
    						}						
    
    				}
    			for (i=0;i<Length;i++)
    				{
    					Data1 = *(FlashStart + RomStart +i);
    					Data2 = *(ExRamStart + RamStart +i);
    					if  (Data1 != Data2)	return (VerifyErr);
    				}
    			return  (WriteOK);
    		}
    
    void	FlashRead(Uint32	RamStart, Uint32  RomStart,	Uint16	Length)
    		{
    			Uint32	i;
    			Uint16	Temp;
    			for	(i=0;i<Length;i++)
    				{
    					Temp =  *(FlashStart + RomStart +i);
    					*(ExRamStart + RamStart +i) = Temp;
    				}	
    		}
    
    void	InitExRam(Uint16	Start)
    		{
    			Uint16	i;
    			for	(i=0;i<0xFFFF;i++)		*(ExRamStart + Start + i) = 0x1201;
    		}
    void	ClearExRam(Uint16	Start)
    		{
    			Uint16	i;
    			for	(i=0;i<0xFFFF;i++)		*(ExRamStart + Start + i) = 0;
    		}
    void	RamRead(Uint16	Start)
    		{
    			Uint16	i;
    			for	(i=0;i<0xFFFF;i++)		*(ExRamStart + Start + i) = *(ExRamStart +i);
    		}							
    //=========================================NO MORE==============================
    
    

    不知道和程序有没有关系,但还是先放上来。

    麻烦您帮忙看看。谢谢。

  • blog.csdn.net/.../60958304
    不知道为什么这个网址显示不全。。
  • 不好意思,问一下,你这边使用的是哪款芯片做这个实验的?
  • 请问你到最后解决了吗? 我是从ccs中导出数据,想在matlab里面分析。具体的步骤也不太清楚