This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于F28035 EPWM模块的DC子模块



     这段时间一直研究F28035的EPWM模块,在DC子模块中遇到一些很疑惑:

      DC子模块是选择TZ1/TZ2/TZ3/COMPXOUT作为输入,并根据DCTRIPSEL和TZDCSEL设置产生一些限定事件,为什么要设置成这样啊?   直接通过软件可以对TZn输入信号进行逻辑操作啊?  这个模块主要用于什么地方?

      能否请TI的高手简介一下,知其然而不知其所以然啊! 

      所以越看越糊涂了!

  • 您好,

    个人感觉DC模块两个作用

    1. 通过DC模块可以数字滤波。可以设置输入量在n个时钟周期内持续才有效。
    2. 可以通过设置不同的输入源,来记录是TZ信号的变化。比如可以区分TZ1还是TZ2被触发了。

  • 楼主,通过软件是可以实现几个TZ信号之间的逻辑操作,但是由硬件配置可以减少软件对CPU的占用,特别当TZ信号是高速变化时,由DC模块硬件设置在后台实现TZ连续触发就会很有效率,可以释放CPU在前台运行主程序