28027包含PWM1,PWM2,PWM3,PWM4四个PWM模块,所有的PWM模块的寄存器结构都一样,唯一的区别就是同步时的操作顺序不一样。
PWM模块可以分为时基(Timer base),计数器比较(Counter Compare),PWM波形发生器(Action Qualifer),死区设置(Dead Band),高频PWM斩波(PWM chopper),错误处理(Trip Zone) , 事件触发及中断(Event Trigger and Interrupt)等子模块组成,基本框图如下。
下面按照文档SPRUGE9E的顺序逐个来看这些子模块:
1. 时间基准
这个模块的作用就是产生三个信号,
CTR=PRD 计数寄存器的值等于周期寄存器时,产生的脉冲序列
CTR=0 计数寄存器的值等于0时,产生的脉冲序列
CTR-DIR 表示计数方向,计数器向上计数时常为1;向下计数时常为0,向上计数到Period后向下到0(up-down)则为1-0交替。
另外这个模块能接受上个PWM模块发来的同步信号,并向下一个PWM模块发送同步信号。
TBCTL设置项如下:
计数模式(up,down,up-down),
同步使能(收到同步信号时是否加载相位寄存器的值到计数寄存器),
周期寄存器的操作方式(直接读写 或先写入 shadow寄存器然后在某时刻加载到周期寄存器)
同步信号输出触发方式
软件同步
分频系数(设置PWM模块的时钟频率)
同步后计数方向设置(在up-down计数模式时,设置同步后的计数方向,其他模式下,该设置无效)
仿真时PWM计数设置
TBSTS PWM状态寄存器
TBPHS 相位寄存器 (仅在同步时用到)
TBCTR 计数寄存器
TBPRD 周期寄存器
其他寄存器在高分辨率的PWM时才用到,现在先不管
PWM模块同步可以理解为 多个周期相等的PWM模块发出PWM信号时,计数器的值相等或保持固定的差值。这个在做空间矢量电压时很重要。
28027的同步过程如下图:
PWM1可以接受外部的同步信号,然后发出一个同步信号给PWM2,同样PWM2生成一个同步信号给PWM3 。。。
只有PWM1可以接受外部的同步信号(引脚名 EPWM1SYNCI),其他PWM模块可以接受上一个模块的同步信号。
每个PWM模块都能发出同步信号给下一个模块,具体设置在TBCTL寄存器(SYNCOSEL)。(00 - 输入同步信号触发; 01- CTR=0 触发; 10 -CTRCMPB 触发;11- 禁止发出同步信号)
时间基准模块有几个设置实例的时序图,这里选了一个。其中在PWM模块收到同步信号时,计数寄存器将加载相位寄存器的值。
2. 计数比较模块
这个模块的作用就是将比较寄存器CMPA,CMPB的值与前面的计数寄存器TBCTR 进行比较,生成CTR=CMPA和CTR=CMPB两个脉冲序列信号。
这个模块的相关寄存器如下
CMPCTL 可以设置CMPA,CMPB的从shadow加载
CMPA,CPMB 16位数值寄存器
3. PWM波形发生器 (Action Qualifier)
该模块产生两路PWM波 :PWMA,PWMB。
前面生成的 CTR=CMPA, CTR=CMPB CTR=PRD,CTR=0,来决定PWMA和PWMB,什么时候是1,什么时候是0,或者什么时候翻转
相关寄存器如下:
AQCTLA 设置PWMA在 CTR=CMPA(上升沿,下降沿), CTR=CMPB(上升沿,下降沿), CTR=PRD,CTR=0时分别进行什么操作(清0;置1;翻转 或 Do nothing)
AQCTLB 设置PWMB在 CTR=CMPA(上升沿,下降沿), CTR=CMPB(上升沿,下降沿), CTR=PRD,CTR=0时分别进行什么操作(清0;置1;翻转 或 Do nothing)
AQSFRC 设置单次软件触发,以及软件触发对 PWMA PWMB的影响。
AQCSFRC 连续软件触发对PWMA PWMB的影响。(编者注:不知道连续软件触发是怎么产生的,单次软件触发可以在AQSFRC里面设置。)