尊敬的技术工程师:
您好,TI的资源确实很丰富,controlSUITE里的资源我也用了很多,但是感觉使用的方法很不舒服,所以求证一下到底应该怎么使用,我将我的使用方法列写如下:
1.把controlSUITE里面的....\v210\F2807x_common\include 以及 ...\v210\F2807x_headers\include 文件中的include都复制出来放入我的工程文件中的一个include文件夹里面,然后再在编译器里面设置include search的路径指向这个里面(那里面有两个框,以前一直加到下面的框,今天竟然报错了,我在另外一个帖子里面说明了情况)。
2.把controlSUITE里面的....\v210\F2807x_common\source 中需要使用的一些函数文件幅值到我的工程中去,例如时钟、Flash配置、加密等标准的函数
3.在controlSUITE里面找到flash的cmd文件,复制到工程中去,并对其作修改。
4.把fpu的库以及cla的库lib从controlSUITE中复制到我的工程中去。
我以前一直是这样做的,但是感觉很零散,感觉CCS是一个很系统的开发平台,但是感觉controlSUITE的使用本身又脱离了这个平台,我只是将需要用的文件复制在我的工程下面,这样做是不是不对呀,TI对于这方面有没有什么标准的操作流程,谢谢
祝您好心情!
Frank Ma