设计的第二款板子,同样的28035,同样的晶振电路,实测5片中,3片28035外部晶振都无法工作,现象与之前相同。这5片28035来自两个不同的供应商,同时出问题的概率很低,可能会是什么原因呢?
软件是BL+APP架构,在BL中使用IntOsc1作为主时钟,工作一切正常。APP中使用10M的外部XTAL作为晶振。如果APP也使用IntOsc1作为主时钟,工作一切正常。
还有个疑问:IntOsc1和IntOsc2有没有什么差别?如果功能相同,为什么要设计两个而不是保留一个?其它的MCU内置振荡器都是一个。28035设计两个内置振荡器目的是什
---------------------------------------------------------------------------------
刚刚设计的28035控制板,晶振使用5032 10M无源晶振,参数SMD-5032_2P 10MHz 20pf 30ppm,两只负载电容都使用22p。
实际打样测试5片,发现有一片晶振不起振,示波器测试晶振两端对地波形间歇600ms左右输出几十ms的10M时钟,复位28035晶振两端能测试到稳定的10M时钟。
测试异常板子晶振两端阻抗及对地阻抗,和正常板子没有明显差异。异常的板子和正常板子功耗也没有明显差异。
依次更换两只22p负载电容、无源晶振,问题依旧,最后更换28035以后恢复正常。
28035购买渠道应该没有问题,如果5片中有1片会遇到晶振不起振问题,量产是完全无法接受的,造成这个问题可能的原因是什么呢?