28377S引导模式中的SCI boot默认管脚是GPIO84和85,但是主板上这两个管脚被占用了,因此改用GPIO28和29,需要配置bootctrl寄存器。
但是配置完成后,由于bootctrl寄存器位于OTP FLASH中,不能被再次修改,所以主板每次上电都会直接进入到SCI boot1,而不会进入FLASH boot,无法满足要求。
请问如何配置,可以满足1、可通过SCI boot1引导进行程序烧写,2、平时正常上电都进入FLASH boot模式,在需要烧写程序时进入SCI boot1模式?