This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

无位置加负载停机时低速抖动



请问大家,电机加负载减速停止时电机怎么会在低速时出现抖动现象,在启动也会抖动

  • 请问你具体使用的是哪款芯片,哪个例程?
    FOC启动电机,比如是否使能了Rs_Est,也就是启动时的直流拉动,
    还有是否使能了ForceAngle,同时要看ForceAngle的ZERO_SPEED_LIM设置为多少。如果不使用ForceAngle的话,一般启动会有抖动现象,也会有启动不成功。
    另外,RsRecalc,直流拉动最好加如,时间可以同过user.c中的时间配置来缩短。
    offset时间也一样。
    Rs_Est就是配置RsRecalc的电流大小的宏,“USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT”。
    一般InstaSpin在零速启动力矩不特别大的情况下,如果配置合理,每次都会平稳启动。
    当然,上面说的只是其中几点,导致启动抖动,也就是启动力矩不足,或角度抖动有很多原因,需要逐一排查。
    大体包括硬件各种采样信号是否正常,驱动PWM信号是否正常,电机参数配置是否正常,启动流程配置是否正常等等。