TI E2E™ 设计支持论坛将于 5 月 30 日至 6 月 1 日进行维护。如果您在此期间需要技术支持,请联系 TI 的客户支持中心寻求帮助。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

EMIF扩展SDRAM时的GPIO配置

工程师您好,

在EMIF扩展SDRAM时,为什么要将数据线以及掩码线的GPIO配置为异步采样,并且输出。不应该是同步采样吗?下面是例程中的配置。

对此有些疑惑,谢谢!

祝好心情!

//
//configure Data pins for Async mode
//
for (i = 69; i <= 85; i++)
{
if (i != 84)
{
GPIO_SetupPinOptions(i,0,0x31);
}
}

GPIO_SetupPinOptions(88,0,0x31);
GPIO_SetupPinOptions(89,0,0x31);
GPIO_SetupPinOptions(90,0,0x31);
GPIO_SetupPinOptions(91,0,0x31);

  • 同步模式设置位于EMIF模块下游的GPIO模块中。通过将GPIO设置为异步模式,EMIF将直接控制管脚活动,以提供正确的SDRAM信号时序。如果将GPIO设置为同步模式,则信号边缘将由GPIO模块时钟对齐(并可能延迟)。
  • 终于明白了,非常感谢Deng工的回复解答,谢谢!