This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

有关F28335的XINTF的问题



        我在做一个课题,硬件是别人设计的,他们外扩了一个AD芯片。这个芯片只有数据线(14位),没有地址线。数据线和F28335的数据线相连,片选接到了XZCS6引脚上,F28335的地址线是悬空的。

        我想问的是,在上述硬件连接的情况下,我应该如何读取数据呢?我可以按照AD芯片的手册要求给出AD芯片所需要的时序,正常情况下数据应该已经读到F28335的XINTF_ZONE6区域内了吧。如果地址线悬空的情况下,我应该读取哪个地址的数据呢?现在有些疑惑,还望有人解答,万分感谢!

  • 建议上传下电路原理图和ad芯片的型号
  • 这个确实,首先你得上传一下原理图文件或者图片,然后告知一下使用的哪款AD芯片。
    你如果是用TI的AD芯片 datasheet中都有和DSP连接的讲解 你找找参考一下吧。一般来说,将XZCS6的片选信号/XZCS6XZCS7连接到AD芯片的片选信号就可以了。转换时,只要启动了AD转换后,定义一个地址,比如unsigned int *AD=(unsigned int *)0x100000;然后读取AD的值时,系统就会默认地去数据总线上读取数据,然后存储到0x100000的地址中,你只要读取这个地址的内容就可以了。
  • 硬件如果设计合理的话 那就相当于一个外扩存储器 配置好xintf接口 通过硬件设计得到基地址
    然后针对基地址进行读取 应该会启动xintf读时序 合理的话同时也是满足AD读取时序的
  • 感谢所有人的回答,原理图确实因为一些原因不能上传,不过我理解您的意思了,谢谢您的解答!