我用的是dsp2806,使用can通信时,同时配置了两邮箱4和5,5号邮箱定时500毫秒发送数据,4号邮箱也发送数据,现在发现一个问题,当两个邮箱同时发送数据时,5号邮箱发送的messageid正常,但是4号邮箱的messageid 中的源地址会出现错误,如图
邮箱5的messageID配置为0x0707f80b,
邮箱4的messageID配置为0x1b20a001,0x1b21a001,0x1b22a001,0x1b41a001,
20,21,22,41标识信息类型,01表示源地址
当邮箱4和邮箱5同时发送一条信息时,邮箱4中的源地址就变成了09
求有知道的解释一下,谢谢