This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于2812硬件的问题



我最经使用2812发现有两个问题很费解

1、 我采用 18K 和 22K 的电阻分压网络来把5伏TTL 信号转换成 3.3V TTL 信号, 结果根本就不行, 低电平居然变成了1.5伏 ,而以前我

在用2407的电路板时, 这样处理是可以的,但是这种方法为何不能照搬到2812。最后我没有用电阻分压,而是用LV4245电平转换芯片,解决了问题。

2、  我用两个10K 的电阻把 5V的模拟电压分压后 连接到 2812的模拟采样端口, 理论上分压后电压是2.5V ,但是实际上电压变成了-0.8伏, 最后没有

办法, 我把这个电阻分压后的电压经过运放跟随后,才调试通过。

所以我感觉2812的端口输入阻抗特别低, 所有信号输入到2812的端口,无论模拟的还是数字的,都要采用驱动,是否是这样的?

谢谢!   武汉  海军工程大学   刘小虎  13659893921   liuxiaohuzmq@163.com