This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问28379D的哪些引脚可以配置为CLB功能,CLB功能最多可以几路输入输出,普通GPIO口都可以配置为CLB功能吗?

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

目前打算让28379D的CLB功能去处理伺服驱动器的增量式编码器和绝对值式编码器功能。对于硬件原理图设计存在疑问?

增量式编码器,我将ABZ信号连接到DSP引脚的GPIO20-EQEP1A,GPIO21-EQEP1B和GPIO23-EQEP1I。

绝对值编码器,需要使用28379D的CLB功能模块,那么,这部分硬件接线应该是怎样的呢,随意配GPIO口就可以吗?还是指定的GPIO口,我在想,是不是每一个普通GPIO口都可以配置为CLB功能,就像FPGA那样。

另外,请问28379D的CLB功能模块,最多可以处理几输入输出功能呢?除了编码器解析,其他部分也想利用一下这个模块

谢谢!

  • 请教,谢谢!
  • 顶一下,请帮帮忙,谢谢
  • 抱歉找了很久没有找到相关资料,我会帮你去咨询一下美国方面的的工程师,看看能不能提供更多关于CLB的资料。由于时差关系可能需要明天才能回复你,希望你能耐心等待一下。
  • 好的,谢谢您!
  • 我这边得到的消息:
    目前可以供参考的CLB资料仅有最新的F28379D Technical Reference Manual:www.ti.com.cn/.../getliterature.tsp
    本月刚刚更新了CLB和相关XBAR信号的详细信息。
    另外,本月底之前将发布C2000Ware更新,其中将包含CLB软件工具和相关文档。
    个人建议如果项目并不是非常紧急的话可以等软件更新后再进行,届时可以获得更多参考资料和软件信息。
  • 非常感谢您的解答!
    我这边的项目时间需求,是要先把电路板做出来,到时候软件拿去验证功能即可。
    目前进度环节卡在GPIO引脚定义上面,不知道哪些引脚可以当做CLB功能使用,其实只要知道了哪些引脚可以作为CLB功能输入输出引脚就好了,同时我这边月底会将您提供的最新C2000Ware下载下来,谢谢提供信息。
    目前我这边只要知道硬件上哪些引脚是CLB的输入输出引脚就好了,请问您这边知晓吗?不知道是不是都可以作为那个功能引脚?
    同时看文件说有四个独立的CLB模块,四个独立,是否意味着每一个CLB有对应指定的输入输出引脚?
  • 每个CLB都有多个输入和输出,如果需要,可以通过X-bars将其路由到I/O引脚,也可以与设备外围设备进行内部连接。不过,你得再等几个星期才能知道细节。支持工具和文档将于本月底发布。在此之前就没有进一步的信息了。
  • 您好,请问进一步的信息发布了吗,相关的支持工具和文档,关于CLB的引脚等资料,谢谢!
  • 如您所说,每个CLB都有多个输入输出,可以通过X-bars将其路由到I/O引脚,那么,具体是哪些引脚可以路由呢,每个CLB都可以通过X-bars路由到所有的GPIO口吗?还是分别有指定的部分IO口,我在设计原理图的时候,在这方面需要注意什么?谢谢,九月底发布的资料我看了一个,没有看到答案,可能我没看明白。
    九月份发布的资料: www.ti.com/.../spruhm8i.pdf