尊敬的工程师:
您好,我在使用28075时,将GPIO72用作EMIF扩展SDRAM的第12号数据线EM1D12,但同时我也将GPIO72和GPIO84在外部进行了3.3V上拉。现在的问题是程序无法从Flash启动(但是用仿真器下载后能运行),我还需要做什么吗? 还是说如果EMIF占用了GPIO72作为数据线之后,就不能将其作为Boot Mode选择的引脚了? 是这样吗?是不是需要改变EMU_BOOTPIN1的默认引脚呢? 如果需要改变,我如何改变OTP这里面的这个寄存器呢?直接在程序里面给这个寄存器赋值吗?如果是直接在程序里面赋值,那我的程序是不是需要刷写两次,第一次先把含有改写OTP的代码刷进去?第二次再把这个代码删去,是这样做吗?请指教,谢谢!
祝您好心情!