This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我最近在调试28377D 的Flash 模式,
组合1,CPU01 (Inline 模式)+ CPU02(Flash 模式)是可以成功运行的;
组合2,基于1 成功运行的基础上,将CPU01 也切换到Flash 模式,这时候感觉两个CPU 都不能正常Boot 起来;
求助:这时候可以怎么去Debug 一下啊?
另外,在两个CPU 都处于Flash 模式的情况下,Jtag 就不能在线调试了吗?这不科学啊;
谢谢!!
可能是你说的第一个问题,因之前我的Flash 从 Inline 模式直接切换到Flash 模式都是完全等价的,可以正常运行,而现在突然不能运行了,估计是外部有引脚不对,电平没有正确配置,很随机,我们先检查一下,谢谢!!